欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

电子天平的使用方法

  • 2020.08.14 17:48:00
  • 米思米
  • 13389
点击收听全文语音朗读

    人们把用电磁力平衡被称物体重力的天平称之为电子天平。电子天平是是精确测定物体质量的重要计量仪器,广泛用于农业、科研单位、医药卫生、工业制造等行业,电子天平具有称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置、使用方法简便等优点。

 

    电子天平的使用方法如下:

    1.调平:电子天平开机前,应观察天平后部水平仪内的水泡是否位于圆环的中央,否则通过天平的地脚螺栓调节,左旋升高,右旋下降。

    2.预热:电子天平在初次接通电源或长时间断电后开机时,至少需要30分钟的预热时间。因此,电子天平在通常情况下,不要经常切断电源。

    3.称量:按下ON/OFF键,接通显示器;等待仪器自检。当显示器显示零时,自检过程结束,天平可进行称量;放置称量纸,按显示屏两侧的Tare键去皮,待显示器显示零时,在称量纸加所要称量的试剂称量。称量完毕,按ON/OFF键,关断显示器。

 

    此外,电子天平为高精度测量仪器,故仪器安装需严格按照说明书操作,安装平台稳定、平坦,避免震动;同时避免阳光直射和受热;避免在湿度大的环境工作;避免在空气直接流通的通道上。


    前往电子天平商品筛选页面:点击这里


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities